This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TCAN1042HGV-Q1:TCAN1042VD-Q1 SPICE 模型

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/818874/tina-spice-tcan1042hgv-q1-tcan1042vd-q1-spice-model

器件型号:TCAN1042HGV-Q1
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

有人可以为我提供 TCAN1042VD-Q1的 SPICE/TINA 模型吗? 网站上提供的是7引脚封装。 我们希望采用8引脚封装。

谢谢

此致

Sifat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sifat、

    TCAN1042产品文件夹中有一个 TINA SPICE 模型和一个 IBIS 模型、位于 此处

    如果您有任何其他问题或疑问、请告诉我。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    很抱歉、我在产品文件夹页面上找不到它。 我找到了具有7引脚 IC 的 TINA SPICE 模型。 但是、我正在寻找8引脚 IC、其中5号引脚是电平转换器的 VIO。 我尤其要寻找该 SPICE 模型。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sifat、

    我的错误、您是对的、该模型适用于 TCAN1042、其中引脚5是无连接的。 让我与我们的团队核实一下、然后再与您联系。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sifat、

    VIO 仅用于设置数字逻辑电平、不会影响 CAN 功能、因此无论是否拥有 VIO 都不会真正影响 SPICE 模型仿真。 如果需要、您可以修改模型以将 VIO 信号用于接收器、而不是 VCC、否则就没有必要。

    这有道理吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    在本例中、我们将 VIO=3.3V 用于微控制器。 我们尝试观察 PCB 板中的影响。 VIO PI 连接到3.3V 迹线。 在 PCB 模型中导入 SPICE 模型时、我们需要将该 VIO 引脚与 PCB 相连。  

    您是否说要修改网表(SPICE 模型)以创建该引脚(VIO)、以便在我们的 PCB 中使用它?

    谢谢

    此致

    Sifat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sifat、

    是的、在 SPICE 仿真上使用3.3V VIO 的唯一影响是 TXD 和 RXD 的电压电平。 因此、如果您可以修改网表、以便接收器上拉至 VIO、这实际上是 TCAN1042V。

    此致、