Other Parts Discussed in Thread: TCA9555
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TCA9555 工具/软件:Linux
我们在电路板中遇到了一些怪异的情况、无法检测到电路板上的3个部分 TCA9555:
- 使用 Linux i2c 命令 i2cdetect,它不会看到这3个 TCA9555的任何一个。 但是、也存在其他从器件。
- 然后、如果我对3个地址中的每个地址执行 i2cset、那么我可以使用 i2cdetect 查看所有这些地址。
- 然后、我使用了 reboot 命令和 uboot 命令:
- I2C dev 1 then i2c 探测器未看到3个 TCA9555中的任何一个
- 但是、在对其中的每一个进行 i2c MD 操作后、i2c 探针现在都能看到它们
您以前是否有这样的感觉?
谢谢、
Nick