This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVS1801:CANH、CANL 上的 ESD 保护

Guru**** 2845750 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN332, TVS1801

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/815994/tvs1801-esd-protect-on-canh-canl

器件型号:TVS1801
主题中讨论的其他器件:TCAN332

您好、Sirs、

我们已经使用了 TI TCAN332,我们希望对 CANH、CANL 上的 ESD 保护进行调查。

TVS1801是合适的解决方案吗?

TCAN332规范8.1提到最高可承受-14~+14V 电压、那么我应该选择14V 双向 TVS 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sirs、

    很抱歉推送、此问题是否有更新?

    谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sirs、

    很抱歉推送、此问题是否有更新?

    谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是、如果信号摆幅低于接地值、则应使用双向器件