This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1450:IBIS 模型没有驱动器

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1429, THVD1550

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/819763/thvd1450-ibis-model-has-no-driver

主题中讨论的其他器件:THVD1429、 THVD1550

您好、E2E、

 

你好。

 

我们的客户申请 THVD1450D 的完整 IBIS 模型。  这是一个半双工双向部件、该型号应具有驱动器和接收器。   http://www.ti.com/product/THVD1450/toolssoftware 上的 IBIS 模型 没有驱动程序。

提前感谢您的帮助。

 

此致。

卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo、

    我同意、A 和 B 引脚应该包含在模型中。  我们似乎与开发模型文件的团队进行了混合。  我将努力解决这个问题、但不幸的是、我还不确定可能需要多长时间。   同时、您是否能够将该模型用于 THVD1550 (类似性能但仅支持 VCC = 5V 运行)或 THVD1429 (类似性能但输出驱动器速度稍慢)等类似器件?

    此致、
    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    感谢您的回答。 我将向我们的客户告知这一点。 希望不久将发布完整的模型。

    此致、

    卡洛