This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB542:请求恢复输入/输出信号的插入损耗

Guru**** 2895520 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB542

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/819864/tusb542-asking-for-recovering-insertion-loss-of-input-output-signal

器件型号:TUSB542

请求恢复输入/输出信号的插入损耗

USB 3.0通道损耗预算、用于在2.5GHz (5Gbps)下扩展、如下所示

[PC CPU]---- (-10dB)--- [USB A]--USB 电缆(-3.5dB)--- [USB C]---- (-6.5dB)--- [AP]

USB 3.0 文档说明 AP 可以 识别-20dB 信号

问题1) 我们希望使用2m~2.5m 米长的 USB 电缆(-12dB)、因此总插入损耗 为(-10dB)+(-15dB)+(-6.5dB)=(-31.5dB)、AP 可能无法正确识别信号?

               2) 2)如果我们使用 TUSB542、可以覆盖-31dB 损耗? 如果不是、  则 TUSB542的覆盖插入损耗(dB)有多大

                    您能否    单独告诉我 LineA、LineB 的可插入损耗值?

                       PC (CPU)--Linea--- TUSB542 ---- Lineb--电话(AP)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    栋根

    您可以考虑构建 USB 有源电缆、将 TUSB542放置在电缆内部并由总线供电。

    建议的电缆插入损耗为-12dB、符合规格的 USB 电缆损耗为-3.5dB、因此您可以补偿-8.5dB。 您可以将 TUSB542 RX 均衡器设置为6dB、将去加重设置为3.5dB、这将提供9.5dB 来补偿8.5dB 损耗。 这基本上会将设计恢复到规格定义的20dB 最大损耗。

    谢谢

    David