This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0056:用于无缝切换 HD-SDI 的 LMH0056。

Guru**** 2638495 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH0056, DS25CP104A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/816443/lmh0056-lmh0056-for-seamless-switching-hd-sdi

器件型号:LMH0056
主题中讨论的其他器件: DS25CP104A

您好! 我想设计和构建一个小型 HD-SDI 视频转换开关、该开关用于 PGM 和 PVW 总线的四个输入和两个输出以及一种类型的转换- CUT。 是否可以使用内置多路复用器 LMH0056实现 HD-SDI 信号的无缝切换、其开关质量与视觉混频器中的切换质量相同? 或者、例如、将交叉点开关芯片 DS25CP104A 与 LMH0056时钟恢复器一起应用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yaroslav、

    我相信您可以使用 LMH0056在不同输入之间切换。 实际从一个输入切换到另一个输入与 DS25CP104器件相同(大约毫微秒)。您计划对两个输出电缆驱动器使用什么? 您能给我们发送一份整体设计的方框图吗?

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我计划使用两个驱动程序。 我想知道,如果信号先前与参考信号同步,这样的电路是否允许无缝切换? 或者我是否需要重新同步输入?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yaroslav、

    LMH0056将被 gen 锁定到 SDI 输入。 此外、您不会执行任何去串行化或其他视频处理来引入视频延迟或缓冲。 因此、我认为您不需要重新同步。

    此致、、、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nasser、非常感谢您的回答!