This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL16C754C:应用问题

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TL16C754C, TCA9555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/819606/tl16c754c-application-question

器件型号:TL16C754C
主题中讨论的其他器件: TCA9555

尊敬的先生。

你好。  我们有一些问题需要向您提出。

TL16C754C 的总线输入是否可以使用 TCA9555? 是否有建议的设计? 您能否提供 TL16C754C 原理图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、AJ、

    "TL16C754C 的总线输入 是否可以使用 TCA9555?"

    理论上、您可以使用 TCA9555通过并行接口发送数据、还可以从并行接口到 I2C 和 I2C 到并行接口检索数据。 您为什么要这样做?

    我在下面展示的方法可能是我如何实现它、但由于每个 I2C 事务需要多长时间、系统中会有很多延迟。