This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 支持 CDR 的器件、速度为50Mbps

Guru**** 2930090 points

Other Parts Discussed in Thread: DS92LV2422

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/818951/cdr-support-device-in-50mbps

主题中讨论的其他器件:DS92LV2422

您好!

我们正在寻找能够支持50Mbps CDR 的器件。 我们希望从50Mbps 位流获取时钟。 我查找它、但数据速率高于100Mbps。

是否有任何器件支持50Mbps CDR?

此致、

渡边俊弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能告诉我什么器件适用于100Mbps CDR 吗? 因此、我可以帮助找到合适的人

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DS92LV2422串行器/解串器速率从280Mbps 而不是100Mbps。 它不支持50Mbps。 我们是否有任何支持50Mbps CDR 的器件?

    此致、

    渡边俊弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Watanabe-San、

    数据流是如何形成的? 它固定在50Mbps 吗? 我们没有支持50Mbps CDR 的器件。

    此致、

    I.K.