This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB321:与 PC/平板电脑进行 USB 电源/数据通信

Guru**** 2749575 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB321, BQ24392

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/818674/tusb321-usb-power-supply-data-communication-with-pc-tablet

器件型号:TUSB321
主题中讨论的其他器件: BQ24392

大家好、

我对什么 器件组合 适合后续系统有疑问。

我的客户正在考虑开发可作为主机/从机运行的产品、当作为主机运行时、该产品为从机和"无需"USB2.0 通信供电。  作为从设备运行时、产品"不" 为主机供电、 "需要"USB2.0通信。

是否有任何方法可通过 Type-A 或 Type-C 电缆支持 BC1.2或 PD 来实现上述系统?

我找不到 采用 Type-A 电缆的解决 方案、但如果我们使用具有 Type-C 电缆的 TUSB321 +电流开关、就可以了。  

如果您有任何疑问、请告诉我。

此致、

Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是指 A 型电缆到 C 型连接器? 或 Type-A 连接器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    我的意思是、假设有两种情况。

    案例1:OTG/BC1.2支持 A 型插座

    产品 USB 端口| USB Type-A 插座--> Type-A 电缆-->例如平板电脑或 PC  

    连接平板电脑后、产品将为平板电脑供电、并且没有 USB2.0数据通信。

    连接 PC 后、产品无法为 PC 和 USB2.0数据通信供电。

    案例 2:PD 支持 C 型插座

    产品 USB 端口| USB Type-C 插座--> Type-C 电缆-->例如平板电脑或 PC

    连接平板电脑后、产品将为平板电脑供电、并且没有 USB2.0数据通信。

    连接 PC 后、产品无法为 PC 和 USB2.0数据通信供电。

    我正在为案例1和案例2寻找良好的解决方案。

    此致、

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 A 型、您可以查看 BQ24392