This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB321AI:DRP 配置

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB321, TUSB322I, TUSB321AI, TPS2552D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/817015/tusb321ai-drp-configuration

器件型号:TUSB321AI
主题中讨论的其他器件:TUSB321TUSB322ITPS2552D

尊敬的*:

我想构建一个具有 USB Type C 连接器和辅助电源连接器的系统。
系统可以是设备或主机、当我们连接到标准 PC 时、它是设备、如果我们连接 USB 闪存盘、则它是主机。
当系统是一个器件时、它可以由辅助电源连接器或 USB type-c 供电(根据 Type-C 规范、始终为5V 至3A)、如果存在辅助连接器、则始终优先考虑辅助连接(也为5V)
当系统为主机(连接了 USB 闪存盘)时、AUX 连接器始终连接、USB 闪存盘的最大电压为5V 和1A
----------------------------------------
因此、我选择 TUSB321 IC 进行 Type-C 管理:
-对于端口 pin4,我们配置系统是 DRP 双角色端口
-对于 CURRENT_MODE 引脚3、我们说在 DRP-DFP 中、它应该向器件(USB 闪存)广播最大1A 的电流
-U1、U2在 DRP-UFP 中告知我们(仅消耗 USB 电源时、不会预发送 AUX 连接器)可以为主机提供多少功率
ID pin9告诉我们我们是主机还是器件
因此、借助 ID 引脚、我可以控制或器件是否为 VBUS 供电
您是否有处理此 VBUS 开关的集成器件(或如何操作)?
----------------------------------------
因为我在规范中看到、当 USB 是主机时、它必须在 VBUS 上具有120uF 的电容、但当它是器件时、只有1uF 的电容(在很多设计中、在1uF 之后是一个具有 SS 的负载开关)、并且 OTG 具有4.7uF 的电容、 我不确定 type-c 是否具有10uF?
----------------------------------------
在 TRP 的 TUSB322I 中有一个方框图、但 USB 开关的器件是否缺失?  

这是否起作用:

我认为最好始终通过5V SYS 为 TUSB321AI 供电。
1) 1)如果我们的器件仅通过 USB 电缆连接到 PC (需要是灌电流)且仅通过 USB 供电、则在连接 USB 电缆时没有 VBUS 且没有 VDD、TUSB321AI 应将其自身呈现为灌电流、 然后、我们得到一个 VBUS、ID 引脚被拉高至5V VBUS、TPS2275N 被启用、我们得到5V SYS、然后 TUSB321AI VDD 被加电、没问题吧?
2) 2)如果我们连接到 PC +外部电源、则 TUSB321AI VDD 会在 TPS2275启用之前通电、但这也是正常的。
3)如果我们的器件仅连接外部电源、则如果我们连接到 PC、TUSB321Ai 将通电、然后发生(2)、 如果我们连接 USB 闪存驱动器、TUSB321必须成为主机、并将 ID 引脚拉至低电平、然后启用 TPS2552D 为 USB 供电?  但这里的一件事是、当仅连接外部电源且未连接 USB 电缆或器件时、ID 引脚不会通过100k 拉过、我不知道这是不是问题吗?  
此致、
David。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可能需要将 ID 上拉连接到5V 电源、而不是从 Vbus 连接。

    您能否发送最终原理图进行审阅?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仍需要帮助?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brian:

    我们与我们的团队讨论了 USB DRP、现在我们将仅使用 USB UFP、因为 USB DRP 驱动程序支持尚未准备就绪。

    但是、我是否可以将 USB UFP 原理图发送给您、以便在您的电子邮件中查看?

    此致、

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、请接受我的友谊请求、我将用电子邮件地址发回

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已发送我的电子邮件地址