This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB321:UFP/DRP 的电缆检测逻辑

Guru**** 2964790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/819300/tusb321-cable-detect-logic-for-ufp-drp

器件型号:TUSB321

大家好、

您能否确认以下逻辑以在 UFP 和 DRP 状态下进行电缆检测。 在 DRP 上、客户应该和/或 ID 引脚?

UFP = OUT 1 NAND OUT 2

DRP =(OUT 1 NAND OUT 2)或不(ID)  

此致、Diego  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您尝试做什么? 有三种电流模式、但您只能获得两种逻辑状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    我的客户正在尝试检测 UFP 和 DRP 模式期间是否存在电缆。 我的理解是、这些是他们需要检查电缆检测的引脚。

    此致、Diego Lewis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迭戈

    电缆检测由 CC1和 CC2引脚处理。

    谢谢

    David