This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8044:标准使用的 DIP 开关配置、无任何12c EEPROM 或 smbus 选项

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/819050/tusb8044-dip-switch-configuration-for-standard-use-without-any-12c-eeprom-or-smbus-options

器件型号:TUSB8044

GoodMorning、如果我想避免使用 EEPROM 和任何其他 smbus、i2c 通信协议、这是要采用的 I/O 配置?

我看到了评估板、但板上有 DIP 开关、未指定应采用哪种配置。 例如、对于单个端口电源控制和单个端口过流输入模式、我应该使用哪种配置? 文档内容不是很清楚。

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    数据表第6节"引脚配置和功能"中列出了引脚搭接配置。 并非所有设置都可配置引脚搭接、但对于可通过引脚搭接配置的设置、您可以在数据表的第6节中找到说明。 为了方便起见、我已链接了以下数据表。

    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tusb8044.pdf


    最棒的
    Gerasimos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我看到了它、但例如、对于引脚42、它说如果选择了 SMBus、那么在复位时、引脚的状态将决定 IC 的特定设置。  

    '如果选择 SMBus、在复位失效时对引脚的值进行采样、以设置电源开关和过流检测模式、如下所示:0=支持独立端口电源控制。 1=支持成组端口电源控制"

    但是、复位后、引脚将成为另一状态的输出:

    '当使能时、值1表示上行端口被连接至一个支持高速 USB 的端口。'

    那么、在复位后、当它是输出时、将它驱动为低电平还是高电平是正常的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果不 通过 SMBus 设置 STsOutputEn 位、则该位不会用作输出。 它只能作为具有相应功能的输入、具体取决于是否启用了 I2C 或 SMBus、该功能由引脚39 SMBUSz/SS_SUSPEND 置位。

    最棒的
    Gerasimos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我想我明白了。 例如、如果我启用 smbus、并且在 RESET 引脚42 = 0失效后、则单独的端口控制将被实现。

    由于我不使用 smbus、因此我不设置 stsoutputen 引脚、因此在复位后、它不会用作输出、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确。 除非设置了 stsOutputEn 位、否则该引脚不会用作输出。

    最棒的
    Gerasimos