This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP159:控制引脚的上拉/下拉电阻器

Guru**** 2964790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/817373/sn65dp159-pullup-pulldown-resistor-of-control-pins

器件型号:SN65DP159

尊敬的团队:

在数据表中、它为控制引脚使用65k Ω 上拉/下拉电阻器。

我的客户希望使用60.4k 欧姆电阻器。 还可以吗?

容差要求是什么?  

谢谢你。

Jim。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim

    电阻器容差为65k +/- 10%。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我本周刚刚确认了 Win。 他说、用于上拉和下拉电阻器的65K 欧姆电阻器用于中电平。  

    但是、如果客户不使用中电平控制引脚、则对于高电平和低电平、10k 欧姆电阻应该是可以的。  

    谢谢你。

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim

    请参阅数据表中的注释:

    (h) kΩ kΩ 高电平(引脚通过65k Ω 电阻器绑定到 VCC);(L)逻辑低电平(引脚通过65k Ω 电阻绑定到 GND);(对于中级、无连接)。

    谢谢

    David