This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD6S300A:从 SBU/CC 到 GND 的反向关断电压

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/819513/tpd6s300a-reverse-stand-off-voltage-from-sbu-cc-to-gnd

器件型号:TPD6S300A

您好!

我们看到数据表中定义的"从 Dx 到 GND 的反向关断电压"、但无法找到从 SBU/CC 到 GND 的反向关断电压。  请告诉我们它的价值是什么。

谢谢!

安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的安东尼:

    可从 ABS 推断反向关断电压。 CC/SBU 引脚的最大额定值、为24V。