This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LV110T:LVPECL 至 LVDS

Guru**** 2673945 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCLVP1216

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/819532/ds90lv110t-lvpecl-to-lvds

器件型号:DS90LV110T
主题中讨论的其他器件:CDCLVP1216

您好!

我希望您确认我应该如何连接 LVPECL OUT 和 LVDS IN。

*当我使用 VCC=2.5V 的 CDCLVP1216时,能否直接连接 DS90LV110 (VCC=3.3)(在 D+和 D-之间实现100欧姆) ?

根据 DS90LV110的数据表、我了解到需要使用下拉电阻器的方法是参考"DS90LV110输入的典型 LVPECL 驱动器直流耦合接口"。

但是、在我的示例中、VOD 小于 DS90LV110的 VCM、因此我认为可以移除这些下拉电阻器。 最后、我假设是直流耦合。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Machida-San、

    您应该能够 将 CDCLVP1216输出直接连接到 DS90LV110的输入、如数据表中的图12所示。

    关于下拉电阻器、LVPECL 驱动器本身需要使用它们才能正常工作(DS90LV110不需要)。 如果您仍然对 CDCLVP1216的输出端接有疑问、请发布一个单独的问题、专门询问该问题、以便将其路由到支持该器件的人员。

    此致、

    相位