请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS90LV110T 主题中讨论的其他器件:CDCLVP1216
您好!
我希望您确认我应该如何连接 LVPECL OUT 和 LVDS IN。
*当我使用 VCC=2.5V 的 CDCLVP1216时,能否直接连接 DS90LV110 (VCC=3.3)(在 D+和 D-之间实现100欧姆) ?
根据 DS90LV110的数据表、我了解到需要使用下拉电阻器的方法是参考"DS90LV110输入的典型 LVPECL 驱动器直流耦合接口"。
但是、在我的示例中、VOD 小于 DS90LV110的 VCM、因此我认为可以移除这些下拉电阻器。 最后、我假设是直流耦合。
此致、