This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1042HGV-Q1:TCAN1042HGV-Q1中的推荐 ESD 元件

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1042HGV-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/818653/tcan1042hgv-q1-recommended-esd-component-in-tcan1042hgv-q1

器件型号:TCAN1042HGV-Q1

您好、TI 团队

 在 TCAN1042HGV-Q1的数据表中、有一个 ESD 选项。

您是否具有推荐的 ESD 组件?

或任何推荐的规格?

谢谢

Lukas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lukas

    通常建议用于 CAN 应用的二极管是 PESD1CAN 或 PESD2CAN。 如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Eric

    感谢您的回答。

    我还有另一个问题。

    CANH 和 CANL 是否应为差分线路设置?

    如果是、差分线路的特性阻抗是否 等于120欧姆(每条线路= 60欧姆)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lukas

    不用客气。

    是的、CANH 和 CANL 布线在布局中需要是差分的、每条线路的特性阻抗应为60欧姆。 您的想法是正确的。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、