This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD1040:CAN PHY 仅在 CAN-FD PHY 中具有唤醒输出功能或唤醒输出功能

Guru**** 2875980 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD1040, TCAN1043-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/819450/sn65hvd1040-can-phy-with-wake-up-output-function-or-wake-up-output-function-only-in-can-fd-phy

器件型号:SN65HVD1040
主题中讨论的其他器件: TCAN1043-Q1

您能否帮助检查 TI 是否具有具有具有唤醒输出功能的 CAN PHY (不是 CAN-FD)?
还是仅在 CAN-FD PHY 中具有唤醒输出功能?

我向客户推荐了 SN65HVD1040、但他们说 他们最喜欢的是一个可以输出唤醒信号的专用引脚。

还需要支持 AEC-Q。



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安妮、您好!

    TCAN1043-Q1器件将支持此功能。  它可以支持 CAN FD 和传统 CAN、因此无需尝试查找"非 FD" PHY。  请告知我们有关该器件的反馈。

    此致、
    最大