This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB941AS-Q1:是否提供 FPD-Link III 转 MIPI DSI 解串器?

Guru**** 2544340 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/819346/ds90ub941as-q1-fpd-link-iii-to-mipi-dsi-deserializer-available

器件型号:DS90UB941AS-Q1

我使用的是使用 MIPI DSI 4通道 接口的显示屏、并希望使用 FPD-Link III 串行器/解串器来帮助减少布线。 是否提供 FPD-Link III 转 MIPI DSI 解串器解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我一直在对此进行一些研究、并认为我可能必须使用 OpenLDI 或 LVDS 转 DSI 桥接器。 如果没有能够本地处理 DSI 输出的解串器、您可以建议使用 DSI 输出桥接接口 IC 或解决方案吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    遗憾的是、TI 没有到 DSI 器件的 FPD-Link。 您可以使用 FPD-Link 至 OpenLDI 吗? 如果是、可以将 DS90UB948用作解串器、将 UB941用作串行器。

    此致、

    Steven