This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCF8574:I2C 的 IOL 典型值

Guru**** 2909920 points

Other Parts Discussed in Thread: PCF8574

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/818864/pcf8574-iol-typ-for-i2c

部件号:PCF8574

对于 I2C 端口引脚的低电平输出电流、PCF8574的数据表仅指定最小值。 请提供一个未绑定的典型值/最大值。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hanno、

    I2C 标准规定的 I2C 引脚(SDA/SCL)必须在 IOL 为3mA 或更高时生成0.4V 的电压。 您是否正在尝试获取一个引脚断开的值?

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby、  

    我的客户询问、因为他想提供一个额外的电路。  

    Ciao Hanno  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hanno、

    我没有可提供的特性数据(器件已过时)、但我能够深入了解一些设计特性(仿真结果)。

    在额定情况下、40C 3.3Vcc 在3mA 电流下的电压为0.18V

    在额定情况下、3mA 时40C 5Vcc 电压为0.16V

    100C 时的弱模型显示~300mV 和210mV (2.5Vcc 和6Vcc)

    40C 下的强模型显示~140mV 和117mV (2.5Vcc 和6Vcc)

    您可能会使用~200mV 作为 SDA 的典型值。 请记住、提供的所有这些值均来自仿真结果、可能与实际值略有不同。

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bobby / Hanno、

    我们将连接两个通过 I2C 进行通信的 PCB。 接口的上拉电阻位于我们不愿意更改的 PCB 上(经过多项审批和外部测试...)。

    上拉电阻为330R。 因此、低电平上的电流消耗为15mA。 低电平上的电压正常。 在这一侧使用 PCA9600、因此对于低电平、我们可以使用大于1V 的电压。

    我们只想确保 PCF8574能够处理此电流、而不会随着时间的推移而损坏。

    BR Nils

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nils、

    "我们将连接两个通过 I2C 进行通信的 PCB。 接口的上拉电阻位于我们不愿意更改的 PCB 上"

    感谢您在此提供更多信息。

    表6.3 IOL 规格看起来像是25mA、建议您保持以下水平。 我在 P 端口级和 SDA 输出级达到峰值、并看到我们在 SDA 输出级上具有更多的保护(我们有一个串联电阻器、该电阻器是 P 端口的两倍、FET 的尺寸略大于 P 端口)。 这表明 IOL 最大规格可能在25mA 时良好。 超出25mA 可能会导致 FIT 问题(时基故障会更高)。 根据6.1、IOL 的绝对最大值为50mA、这将使器件断开的电流更大。

    对我来说、15mA 看起来是可以的。 我在 SDA 线上看到的串联电阻约为30欧姆、这将进一步限制电流、因此当器件拉低时、我们可能会看到大约14mA 或更低的电流。

    谢谢、

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby、

    感谢您快速提供准确答案。  

    在本例中、我们将保持系统不变。 n´t 不再出现任何问题。

    BR Nils