This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS100RT410:具有重定时器的 XFI 或10G-KR

Guru**** 2586035 points
Other Parts Discussed in Thread: DS100RT410, DS100DF410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/816153/ds100rt410-xfi-or-10g-kr-with-re-timer

器件型号:DS100RT410
主题中讨论的其他器件: DS100DF410

您好!

我有两个问题、

1) 1) TI 是否具有用于10G-KR 到 SFP+光学模块的10G 重定时器、

2)如果10G-KR 解决方案没有重定时器、TI 是否建议使用 XFI 通过高速连接器传递信号并充满信心  

a) CPU (10G-KR)<-->高速连接器<-->重定时器<--> SFP+ sptics 模块

b) CPU (XFI)<-->高速连接器<-->重定时器<--> SFP+光学模块

谢谢

扫描 Hsu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高扫描、

    TI DS100RT410适合并广泛用于10G SFP+光应用。 DS100RT410也可轻松用于 XFI 端口侧光学应用。

    DS100RT410 Rx 均衡可补偿10G KR 标准规范要求的最坏情况通道插入损耗。 为了获得额外裕量、客户还可以考虑 DS100DF410、它除了 CTLE 之外还实现了 DFE。然而、TI 重定时器不实现可选的 KR 链路训练功能。

    因此、

    Rodrigo Natal

    HSSC 应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗德里戈、您好!

    我们可以在此拓扑上使用 RT410/DF410吗?

    NXP PHY——(XFI)—RT410—(SFI)—SFP+

    NXP PHY——(XFI)—DF410—(SFI)—SFP+

    我们担心这种拓扑不能很好地连接、因为 NXP AE 通知我、即使通过通用重定时器/中继器、XFI 和 SFI 之间的协议差异也是如此。

    谢谢

    Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TI 预计这两种配置中的任何一种都不会出现问题。 TI 已根据 SFF XFP 规范中规定的通道和抖动要求测试了我们的10G 重定时器 Tx 和 Rx 性能、并观察到良好的性能。

    因此、

    Rodrigo Natal

    HSSC 应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Rodrigo、对我来说没问题。