This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UH927QEVM:如何使用 DS90UH927QEVM 并与 DS90UB928Q 配对使用以通过 I2C 访问其他 IC

Guru**** 2810285 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/819230/ds90uh927qevm-how-to-use-ds90uh927qevm-and-pair-with-ds90ub928q-to-access-others-ics-by-i2c

器件型号:DS90UH927QEVM
主题中讨论的其他器件:DS90UB928Q

尊敬的 TI 团队:

我无法通过 I2C 访问 IC。

我使用了 TI 927EVM 板并 通过 FPD-LINK III 电缆与 DS90UB928Q 配对。

解串器928板具有温度 IC、LED 驱动器 IC 和 EEPROM。 所有器件使用相同的 I2C 通道、I2C 通道连接到解串器 SDA 和 SCL (引脚4和5)。

3.我想访问串行器端的温度 IC 和 LED 驱动器 IC 和 EEPROM。

4.设置串行器927寄存器0x03 = DAH 以启用 I2C 直通。

但是串行器或解串器没有任何响应。

在上述操作中、TI 能否支持我如何访问串行器端的解串器外设 IC? 或者我是否错过了什么?

期待您的反馈。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您还应在927设置从机 ID 和从机别名寄存器。  

    从 ID 应与器件的物理 I2C 地址匹配。  

    如果多个器件具有相同的物理地址、则使用从器件别名。

    请参阅927数据表寄存器0x70至0x7D。

    http://www.ti.com/lit/an/snla222/snla222.pdf 此应用手册也很有用。

    此致、

    蔡夏利