This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK2201B:内部8b/10b 编码光纤接口

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: TLK1501, TLK2201B, ADC08100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/818889/tlk2201b-internal-8b-10b-encoding-fiber-optic-interface

器件型号:TLK2201B
主题中讨论的其他器件:TLK1501ADC08100

您好!

我正在寻找一款芯片、将 ADC08100闪存 ADC 的8位并行输出转换为可发送到光纤发送器(特别是 Avago Technologies 的 AFBR-59F3Z 收发器)的格式。  时钟速率为100MHz。  理想情况下、该芯片将在内部处理8b/10b 编码、并且在功能上类似于 SCAN25100或 TLK2201B。 另一个选项是8位版本的 TLK1501。

谢谢、

CR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、我们没有这些器件的8位版本。  您是否考虑在其余位上添加虚拟数据并将其丢弃在接收器中?

    此致、

    相位

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、这就是我们最终决定尝试使用 TLK1501的结果。

    谢谢、

    CR