This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:用于上游 USB 2.0极性的 OTP

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/818886/tusb8041-otp-for-upstream-usb-2-0-polarity

器件型号:TUSB8041

我需要翻转 tusb8041上上游 USB 的 D-和 D+。

我无法访问 i2c。

我看到下行端口极性可通过 OTP 进行配置、但我无法在基准中找到上行端口。

此外、如何配置 OTP?

更改下游也可能对我有效、但不太理想。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jonathan、

    您可以使用 TUSB80XX 电子保险丝编程工具翻转上游极性。 请在 E2E 上接受我的朋友的请求、我将通过直接消息向您发送程序员。  TUSB80XX 电子保险丝编程工具随附的用户手册以及编程工具的 GUI 应提供更改上行端口极性所需的一切。 OTP 通过 USB 进行配置。

    也就是说、要通过 OTP 对 TUSB8041进行编程、您需要找到一种物理交换 D+和 D-的方法、以便可以通过 USB 连接到 TUSB8041。 我看到您没有 I2C 访问权限、但如果您无法实际交换 D+和 D-、则需要通过 I2C EEPROM 对上游极性进行编程、或强制 TUSB8041进入 SMBus 模式并通过 SMBus 对其进行编程。

    最棒的
    Gerasimos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerasimos、

    我已接受您的朋友请求。

    当前 D+/D-翻转时、TUSB8041成功枚举为 SS 器件、但下游 USB 2.0器件不会。 SS 对在我的板上正常连接。 我希望这意味着可以对 TUSB8041进行 OTP 编程。

    否则、我会考虑使用 D+/D-翻转的定制电缆、因为它比重新加工 PCB 容易得多。

    这在运行 efuse 软件时可能会变得很明显、但在尝试对 OTP 进行编程之前、是否有方法验证与 TUSB8041的连接?

    谢谢、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、

    我已使用 OTP 工具向您发送了消息。 您可能必须为 OTP 制作定制电缆、但之后您应该能够使用常规电缆。 正确、使用 OTP 工具时、您将能够验证与 TUSB8041的连接、如果正确编程、它应该能够读回这些值。

    最棒的
    Gerasimos