This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:电源问题

Guru**** 2430620 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/816683/dp83869hm-supply-power-problem

器件型号:DP83869HM
主题中讨论的其他器件:DP83869

大家好、

客户对 VDDA1P1的电源感到困惑。 在 DP83869数据表的第11节中、VDDA 的电源是不同的(Page109和 Page111)、您可以从下面的屏幕截图中查看它。 客户希望知道他应该使用的 VDDA 电压电平(1.0V 或1.1V)。

此致、

戴斯坦利。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    电压应为1.1V、如电气规格部分所述。 我们已做了注释、并将在下一版数据表中进行修复。

    此致、

    GET

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我要关闭此主题。 如果您有进一步的疑问、请打开新主题并提供对此主题的引用。

    此致、

    GET