This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:诊断功能

Guru**** 2895530 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83849ID, DP83869HM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/819175/dp83869hm-diagnostics-features

器件型号:DP83869HM
主题中讨论的其他部件:DP83849IDDP83869

大家好、

客户目前正在使用 DP83849ID 的广泛链路诊断功能、但现在想改用千兆 PHY。 从数据表中可以看出 、DP83869HM 或 DP83867x 都没有 DP83849ID 等电缆诊断功能。 这是真的吗?

此致、

Mihir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mihir、

    DP83869仅支持极性反转、电缆交换(MDI 与 MDIX)检测和 TDR。

    它不支持 100Mb 电缆长度估算、 相对于链路伙伴的频率偏移、电缆信号质量估算或 链路质量监控。

    此致、

    Hung Nguyen