This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:DP83822I 支持多远的网络电缆距离?

Guru**** 2933270 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83822I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/818661/dp83822i-how-long-distance-with-network-cable-does-dp83822i-support

器件型号:DP83822I

您好 TI 的,

 请告诉我 DP83822I 支持的网络电缆距离有多远吗? 我在数据表中找不到它。

非常感谢。

BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sara、

    DP83822I 支持高达150m 的电缆长度。

    此致、

    Hung Nguyen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nguyen:

    感谢您的回复。您是否想告诉我们150m 的10M 或100M 速率以及它是否取决于 路由器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sara、

    对于10M 和100M、电缆长度均为150m。

    您用于连接 DP83822的链路合作伙伴必须支持150m。

    此致、

    Hung Nguyen