This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UH948-Q1:像素时钟有何变化?

Guru**** 2929690 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90CF388A, TFP410, DS90UH949-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/818818/ds90uh948-q1-how-does-the-pixel-clock-vary

器件型号:DS90UH948-Q1
主题中讨论的其他器件:DS90CF388ATFP410DS90UH949-Q1

我将此 IC 与 DS90CF388A 以及 TFP410结合使用、以构建 FPD-Link III 转 HDMI 转换器(与此 DS90UH949-Q1相反)

我打算使用 "2通道 FPD-Link III 输入、 单链路 OpenLDI 输出"、但由于输出范围介于 50MHz 和192MHz 之间、并且 OpenLDI 接收器仅支持高达112MHz 的频率、因此我有一点迷路、因为我找不到更适合我的设计的任何其他 IC。

我不知道我是否正确。 如果需要、我可以更改当前计划使用的所有 IC。