This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVDS82:RGB565

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75LVDS82

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/818965/sn75lvds82-rgb565

器件型号:SN75LVDS82

大家好、

客户使用的 LCD 屏幕是 RGB565。 客户希望将 SN75LVDS82用于 RGB 到 LVDS。 SN75LVDS82是否支持 RGB565? 如果是、 下面显示的连接顺序是否正确?红色 X 已断开连接。请将其保持打开状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amy、

    对于 RGB565、使用的位应该是 RGB888的高电平位:

    R 位:Red7-3.

    G 位:Green7-2.

    B 位:Blue7-3

    如果只连接这些位、SN75LVDS82应该能够支持它。 哪些位映射到哪些引脚取决于 LVDS 源使用的输入格式。  

    此致、

    Casey