This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 将 RS422 TX 从5V 电源更改为3.3vRS422 RX

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: AM26LV32E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/819237/rs422-tx-from-5v-supply-to-3-3vrs422-rx

主题中讨论的其他器件:AM26LV32E

您好、社区

我将从具有5V 电源的 RS422发送 器向具有3.3V 电源的 AM26LV32EIPWR RS422 RX 输入馈送 RS422 TX 信号。
此配置是否会导致任何问题?

由于 AM26LV32EIPWR 器件的数据表中提到的最大差分输入为+/-7V,但来自5V 电源发送器的 TX 信号将高达+/-10V。

请指导我。

谢谢、此致、

Divya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Divya、

    5V 发送器可提供的最大差分电压振幅为+5V 或-5V。 (10V 将是"峰峰值"摆幅、 这不是 AM26LV32EIPWR 中+/- 7V 规格所描述的那样。)  可以将5V 发送器连接到 AM26LV32E 器件;这是常见的用法。

    如果您有任何其他问题、请告知我们。

    此致、
    最大