This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRS3253E:TRS3253E 驱动器强度

Guru**** 2910380 points

Other Parts Discussed in Thread: TRS3253E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/818995/trs3253e-trs3253e-driver-strength

器件型号:TRS3253E

大家好、

我正在使用 TRS3253E: 具有逻辑侧独立电源引脚的 RS-232收发器。

https://www.ti.com/lit/ds/symlink/trs3253e.pdf

在我的配置中、VCC = VL = 3.3V、根据数据表、在该配置中、驱动器 VOH (典型值)=+/-5.4V。

在我的设计中、我需要更高的 VOH。 我能否通过设置 VCC = 5V、VL = 3.3V 来实现它(器件数据表未指定 Vcc = 5V 的典型值)?

如果不是-您能建议使用更高的 VOH 替换吗?  

请提供建议。

谢谢、

Shlomi

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shlomi、

    即使使用5V 电源、VOH 也可能只是类似的。 原因是 V+/V-引脚的绝对最大值(电荷泵输出) 为7V。 如果可能、您可以考虑

    www.ti.com/.../max202.pdf

    www.ti.com/.../trs232e.pdf

    但遗憾的是、它们不像 TRS3253E 那样是3TX/5RX。

    此致、

    Hao