This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3222:MAX3222IPW

Guru**** 2906930 points

Other Parts Discussed in Thread: MAX3222

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/819116/max3222-max3222ipw

器件型号:MAX3222

尊敬的先生/女士:

在第8.2节功能方框图中的 MAX3222数据表中、DIN 反转至 DOUT、Rin 反转至 ROUT。

请解释为什么在这里执行此反相操作? 根据我的理解 MAX3222、处理器端3.3V 的信号电平转换为 RS232连接器5V。

此致、

Shyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shyama、

    RS-232标准使用反向逻辑、其中二进制0 ("空格")表示线路上的正电压、二进制1 ("标记")表示线路上的负电压。  有关该标准的更多详细信息、您可能需要参考此应用手册:

    https://www.ti.com/lit/an/slla037a/slla037a.pdf

    此致、
    最大