This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UH927QEVM:DS90UH927Q EVN 板无法与 DS90UB928Q 配对

Guru**** 2384330 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/818824/ds90uh927qevm-ds90uh927q-evn-board-can-not-pair-with-ds90ub928q

器件型号:DS90UH927QEVM

尊敬的 TI 团队。

我遇到了927 EVM 电路板与928电路板对的问题、这是由我们自己设计的、仅测试928电路板不会出现问题、并且可以正常工作。

以下是平台设置:

电源输入电压=5V 的927 EVM 板、

2.927 EVM 电路板与928电路板配对、通过 FPD 链接电缆提供。 (928电路板与其他电源。)。

3.没有 LVDS 图像信号可输入927 EVM 板接口。

我们使用 MCU I2C 通道连接972 EVM 板的 I2C 通道。

我们可以使用 MCU 读取/写入927个寄存器、读取927个寄存器地址= 0x06、但地址内容= 00h、这意味着928未与927配对、我对吗?

因此、我有3个问题、需要 TI 分享意见。

Q1:根据上述设置说明、927 EVM 电路板是否可以与928电路板配对? 如果答案是否定的、您能否分享详细信息?

Q2:如果没有 LVDS 信号输入927,972和928是否可以与配对?

期待您的反馈。

非常感谢。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我找到了根本原因... 电缆问题。