This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:请查看 PCA9306的此问题、谢谢。

Guru**** 2749545 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/818936/pca9306-please-look-at-this-question-for-pca9306-thanks

器件型号:PCA9306

您好:

我在 TI PCA9306数据表中看到了以下描述、它需要在 Vdpu 和 Vref2/en 之间连接一个200k Ω 的上拉电阻器、对于3.3V/2.5V、该电阻器是否必须是200k?  该电阻值的原因是什么、而不是其他值? 您是否愿意分享有关该电阻器的一些信息? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、User4365766、

    我在数据表(8.1.8)中添加了一个部分、尝试解释使用200k 电阻器的原因。 数据表的图6还显示了 Vref1和 Vref2引脚的功能块以及为什么使用200k 电阻器。

    本质上、它用于限制电流以生成器件的偏置电压。 数据表中的公式5显示了更改偏置电阻器的影响(您会得到一个具有较低 RCC 的较大 Ibias)。 200k 不是必需值、而是建议值。 您可以使用1k 电阻器、但 Ibias 增加200倍、基本上会增加器件的功耗。 我想不出为什么您需要一个较低值的电阻器、而不是为了节省批量购买电阻器的成本。

    -Bobby