https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/818286/tvs0500-vs-ptvs5v0s1ur
器件型号:TVS0500主题中讨论的其他器件: TPD1S514、 TVS1400、 TVS1401
尊敬的 Cameron:
您建议使用 TVS0500实现 USB VBUS ESD 保护。 我们正在研究 TVS0500与传统电视之间的比较、我不确定 TVS0500是否优于 PTVS5V0S1UR。
1)
两个器件的钳位电压均为9.2V。
如果我们看看10/1000、TVS0500可以吸收180W 的功率、 而 PTVS5V0S1UR 可以吸收400W 的功率
如果我们看一下8/20 (61000-4-5) TVS0500可以吸收400W 功率、而 PTVS5V0S1UR 则不确定如何计算、您知道如何从10/1000计算到8/20? (如果我按照 PTVS5V0S1UR 第6页的图3持续20us、它可以吸收2000W 功率)
2)
那么、您能否分辨出哪个器件更适合61000-4-5?
3)
请确认 TVS0500符合 61000-4-4标准吗?
4)
请确认 TVS0500符合61000-4-2 4级标准吗?
此致、
David。