This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVS0500:与 PTVS5V0S1UR 比较

Guru**** 1095350 points
Other Parts Discussed in Thread: TVS0500, TPD1S514, TVS1400, TVS1401
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/818286/tvs0500-vs-ptvs5v0s1ur

器件型号:TVS0500
主题中讨论的其他器件: TPD1S514TVS1400TVS1401

尊敬的 Cameron:

您建议使用 TVS0500实现 USB VBUS ESD 保护。 我们正在研究 TVS0500与传统电视之间的比较、我不确定 TVS0500是否优于 PTVS5V0S1UR。

1)

两个器件的钳位电压均为9.2V。

如果我们看看10/1000、TVS0500可以吸收180W 的功率、 而 PTVS5V0S1UR 可以吸收400W 的功率

如果我们看一下8/20 (61000-4-5) TVS0500可以吸收400W 功率、而 PTVS5V0S1UR 则不确定如何计算、您知道如何从10/1000计算到8/20? (如果我按照 PTVS5V0S1UR 第6页的图3持续20us、它可以吸收2000W 功率)  

2)

那么、您能否分辨出哪个器件更适合61000-4-5?

3)  

请确认 TVS0500符合 61000-4-4标准吗?

4)

请确认 TVS0500符合61000-4-2 4级标准吗?

此致、

David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    从10/1000US 脉冲直接计算8/20us 电流没有简单的方法。 不过、可以肯定地说、它会更高。

    另一个器件可提供比 TVS0500更多的浪涌电流。

    TVS0500的数据表显示了每种标准的兼容级别。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cameron、

    1)

    您是否会推荐用于 USB VBUS 的 TVS0500?

    TVS0500的 µs -> IEC 61000-4-4 EFT、浪涌电流(8/20 μ s)与温度间的关系、尺寸更小 x2

    CONS ->更低的 IPPM x2、更低的 PPPM x2

     PTVS5V0S1UR 中没有8/20可供比较、 PTVS5V0S1UR 中没有 可供比较的 I/V 曲线。

    2)您会说 TPD1S514器件优于 TVS0500吗?为什么?

    3) 3)对于12V 电压轨、您建议使用 TVS1400或 TVS1401吗? (其他器件为 PTVS12VS1UR)

    此致、
    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    我建议将 TVS0500用于 USB VBUS、虽然功耗更低、但大多数 PE 标准并不是超高的。

    TPD1S514是 一个将关断电压的 OVP 开关。 TVS0500会将电源轨上的电压钳制在可接受的水平。

    TVS1400和 TVS1401之间的区别在于前者是双向的、后者是单向的。 对于本质上是单向的 USB 系统、我建议使用单向器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cameron:

    感谢您提供的信息:)

    关于 TVS1400和 TVS1401、我们希望在 FPDLink III 接口上的 PoC 滤波器之后使用它。 这是否正常?

    https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/t/818570 

    此致、

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TVSxxxx 器件不适合用于 FPD 链路、因为信号的压摆率会使器件导通、并且灌电流会导致信号失真