This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS25BR204:工作温度

Guru**** 2815955 points

Other Parts Discussed in Thread: DS25BR204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/819092/ds25br204-operating-temperature

器件型号:DS25BR204

尊敬的先生:

我们的客户正在使用 DS25BR204。 他们测量的 IC 工作温度约为60°C。

他们想问它是否正常?? 温度性能是否正常??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这似乎并不是异常的。  封装和器件温度有许多因素。  数据表中的 thetaJA 为~27°C/W、典型功率耗散为~0.5W I 预计器件将比环境温度高~14°。

    请注意、此小型封装的大部分散热都进入 PCB GND 层。  如果器件附近有其他热源、则使用此快速估算可能会使温度高于预期。

    此致、

    Lee