This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC 电压范围和负载电流容量。

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA970

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/818285/adc-voltage-range-and-loading-current-capacity

主题中讨论的其他器件:PGA970

在 PGA970 EVM 模块中、在用于外部温度传感器的1个 ADC3中总共使用了3个 ADC .... 其他2个用于 LVDT。 我想知道这2个 ADC 的基准电压、负载电流容量以及这2个 ADC 的电压范围...

在数据表中、仅给出了 ADC3详细信息。

谢谢你。

Pournima。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    ADC1和 ADC2还可在数字解调器1和2的电气特性下获得 ADC3的所有相同信息、包括电压范围。 所有 ADC 的基准电压都相同、其电压为2.5V、如数据表中所述。

    我不确定负载电流容量是什么意思。 所有模拟输入在引脚和 ADC 之间都有放大器。 这些放大器的输入偏置电流最大为5nA

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Scott *** 解决了我的问题、非常高兴能获得快速响应。