This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041A:仅关于 USB2.0上未使用的引脚

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/818564/tusb8041a-about-unused-pins-at-usb2-0-only

器件型号:TUSB8041A

大家好、

 

我们仅在 USB2.0上使用 TUSB8041A (不要使用 USB3.0信号)。

然后、我们猜以下(未使用)引脚是悬空的。

我的理解是否正确?

如果没有、您能否告诉我们合适的连接(GND 或其他电源轨)?

 

[未使用的引脚]

USB_SSTXP_DN3 (19引脚)

USB_SSTXM_DN3 (20引脚)

USB_SSRXP_DN3 (22引脚)

USB_SSRXM_DN3 (23引脚)

USB_SSTXP_DN4 (26引脚)

USB_SSTXM_DN4 (27引脚)

USB_SSRXP_DN4 (29引脚)

USB_SSRXM_DN4 (30引脚)

 

此致、

Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kanemaru、

    是的、将未使用的引脚保持悬空。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN-SAN、

    感谢您提供信息。

    我知道。 非常感谢。

     

    此致、

    Kanemaru