请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS250DF410 1) 1)您能否为图(配置1 - 4)提供寄存器和寄存器编程?
2a)您能否提供更多信息或更新(配置5-6)图来描述 A 至 B 和 B 至 A 通道交叉?
2b)您能否提供配置5-6的寄存器和寄存器编程
我仍在等待 DS250DF410数据表更新的批准。 我在2016年4月发布了较旧的 DS250DF410数据表、但该数据表未提供有关交叉点开关功能的任何详细信息。
谢谢你
肖恩