This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD231Q-Q1:需要热阻属性和结温限制

Guru**** 2928570 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD231, SN65HVD231Q-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/818404/sn65hvd231q-q1-need-thermal-resistance-properties-and-junction-temperature-limit

器件型号:SN65HVD231Q-Q1
主题中讨论的其他器件:SN65HVD231

您好!

我需要    SN65HVD231QDRG4Q1组件的结至外壳热阻(RJC)和结至电路板热阻(RJB)详细信息。  此外、结温限制。  数据表似乎仅包含结至环境 降额 信息。    非常感谢您提供的任何热阻信息。

谢谢、

Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

    我想知道您是否在查看较旧版本的数据表。  查看 SN65HVD231的数据表链接 、让我知道。  此数据表包含有关 HVD23X 系列的更多热性能信息、包括 theta_jc 和 theta_jb。  

    对于 SN65HVD231:

    Theta_JB = 42.2°C/W  

    Theta_jc = 43.3°C/W

    该器件列出了165摄氏度的热关断、具有10度的迟滞、但我找不到结温限制。   

    如果您需要、我可以进一步挖掘该限值。   

    请告诉我数据表链接是否有效并与您所需的内容匹配。

    此致、

    Max Megee

    TI 收发器应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    感谢您提供指向较新数据表的链接。  它确实提供了我需要的数据。

    只需一个后续问题。

    我在查看这个数据表...

    www.ti.com/.../sn65hvd231q-q1

    您提供的 SN65HVD231的热参数是否也适用于 SN65HVD231Q-Q1?

    谢谢、

    Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

    我们对 Q1版本和非 Q1版本之间的比较进行了数据库搜索。  在这种情况下、热性能信息应匹配。   

    请告诉我是否可以提供进一步的帮助!

    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常好、感谢您确认!