This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIOS101:过流故障

Guru**** 2903660 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/818814/tios101-over-current-failure

器件型号:TIOS101

您好!

我的客户希望确认系统的过流状况。

TIOL101有一个故障引脚、用于向主机报告故障状态、但它可能不会报告发生了哪种故障。 那么我想 TIOL101不支持客户的要求。

是否有推荐器件或新路线图来支持报告过流情况的客户要求?  

此致、
Nagata。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nagata-San、

    您对全局故障指示的限制是正确的、我们目前没有计划在未来的器件中对此进行修改。  但是、由于只有少数几种情况会触发故障置位、因此如果已知某些工作条件、则可以确定原因。  例如、如果应用能够确定它不处于欠压状态并且 PCB 温度不是很高、那么故障置位很可能是过流造成的。  另请注意、如果通过将 RSET 拉为低电平来配置最大电流限制、则在检测到故障时、您可以使用开关(例如由 MCU 控制的 FET)来打开 RSET。  使 RSET 开路会设置相同的电流限制值、但会禁用故障报告;因此、如果故障不重复、则您会知道这是过流故障。

    此致、
    最大