This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS280DF810:可用于 PCI Express 3.0?

Guru**** 2629085 points

Other Parts Discussed in Thread: DS280DF810, DS125BR820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/818810/ds280df810-usable-for-pci-express-3-0

器件型号:DS280DF810
主题中讨论的其他器件: DS125BR820

您好!

我希望 VPX 3U FPGA 卡上的灵活数据结构接口- PCI Express (8 Gbps) SRIO (10.3125 Gbps)和10GbE、并在连接器处使用重定时器来清理混乱。

如果 DS280DF810能够以8Gbps 的速率处理 PCIe、我可以添加100GBASE-KR4 -但与 SRIO 和10GbE 不同、8Gbps 的 PCIe 甚至不是20.2Gbps 至28.4Gbps 范围的/2或/4分之一。

这是否意味着此部件不能用于 PCI Express 3.0?

提前感谢、

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    正确、DS280DF810不可用于 PCI Express。

    我们有几个具有相似通道配置的 PCIe Gen3器件。  我建议使用 DS125BR820 -它可以覆盖 PCIe、10G-KR 和 SRIO。

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Lee。  这就是我想的。

    我一直在查看 DS125BR820、它非常灵活。