This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USB3000MRSER 未检测到 USB 器件

Guru**** 2903660 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/817241/ts3usb3000mrser-is-not-detecting-usb-device

器件型号:TS3USB3000

您好,

我们将 TS3USB3000MRSER 用作 USB 和 I2C 接口的多路复用器。我们将 MHL 线用于 USB 接口、而 USB 线用于 I2C。

 现在,我们在 USB 设备检测方面遇到了问题。 已检查电气连续性并正常。

您能否确认对于 USB 是否必须使用 USB+/-引脚?。  

此致、

Madhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请提供原理图吗?

    如果您在 VBUS 上触发示波器、当 VBUS 从0变为5V 时、您是否看到 DP 或 DM 变为高电平?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

      您是否仍然需要帮助?