This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDP158RSBEVM:在 PC 上未发现微型 USB

Guru**** 2763455 points

Other Parts Discussed in Thread: TDP158RSBEVM, TUSB3410, TDP158

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/818521/tdp158rsbevm-micro-usb-is-not-discovered-on-pc

器件型号:TDP158RSBEVM
主题中讨论的其他器件: TUSB3410TDP158

您好!

应安装哪种 USB 驱动程序才能与 TDP158RSBEVM 板配合使用?

在 Windows 设备管理器下、该设备显示为"TUSB3410引导设备"、眼图扫描工具无法发现它。

谢谢、

Cristino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cristino

    请参阅 EyeScan 工具用户指南 :http://www.ti.com/lit/ug/sluubk2/sluubk2.pdf、TUSB3410应被识别为 HID 和 USB 输入器件。  

    另请注意、虽然您可以使用该工具读取寄存   器、但眼图仅受重定时器模式下的器件支持、TDP158仅是转接驱动器。  

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    我成功地通过 EEPROM 烧写器工具重新编程 TUSB3410、EyeScan 能够识别。

    EyeScan 软件不支持其他哪些函数来控制 TDP158? EyeScan 软件上的 EQ 配置似乎不会响应置于 I2C_EN 高电平模式的 TDP158RSBEVM、其中 EQ1_SEL_A0和 EQ2_SEL_A1也设置为 JP1-2上的高电平。  

    谢谢、

    Cristino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cristino

    对于 EQ、您仍然可以对寄存器0x0Dh 位[6:3]进行位拆裂。

    谢谢

    David