This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1043-Q1:nFault 上是否需要外部上拉电阻器?

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/818853/tcan1043-q1-is-external-pullup-resistor-needed-on-nfault

器件型号:TCAN1043-Q1

nFault 上的默认状态是什么(即、我们是否需要外部上拉电阻器)?

谢谢

Viktorija

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Viktorija,

    无需外部上拉、该引脚由内部电路驱动。 nFAULT 的状态取决于您进出的器件的状态以及不同的故障条件、所有这些都在从第19页开始的数据表中进行了说明。 但是、在不存在故障的正常模式下、nFAULT 应处于逻辑高电平。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、