This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83849I:DP83849I 绝对最大额定值

Guru**** 2908170 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83849I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/818548/dp83849i-dp83849i-absolute-maximum-ratings

器件型号:DP83849I

大家好、

我对 DP83849I 绝对最大额定值有疑问。

数据表中提到了 Vcc/Vin/Vout abso 最大电压范围、每个引脚有6种 I/O 单元功能类型。

类型:I、O、I/O、OD、PU PD、 S

VCC abso 最大电压范围应为"电源引脚"、但 Vin/Vout 如何? 输入电压/输出电压等最大电压范围可应用哪些类型?

是否可以看到所有类型的 abso 最大电压范围为-0.5V 至 Vcc+0.5V?

此致、

Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    由于此器件具有3.3V 单电源、所有引脚(电源引脚除外)应具有  -0.5V 至 Vcc+0.5V 的绝对最大电压范围

    另请注意如下所示的注释(1):

    (1)应力超出绝对最大额定值下列出的值可能会对器件造成永久损坏。 这些仅为应力额定值、并不表示器件在这些条件下或在超出建议运行条件下的任何其他条件下能够正常运行。 长时间处于绝对最大额定值条件下可能会影响器件的可靠性。

    此致、

    Hung Nguyen