This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/SN65DPHY440SS:能否支持 Android O/Linux 4.9?

Guru**** 2537720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/818833/linux-sn65dphy440ss-can-support-android-o-linux-4-9

器件型号:SN65DPHY440SS

工具/软件:Linux

您好、先生、

SN65DPHY440是否可以支持 Android O/Linux 4.9?

是否有任何设计/配置。 设计 I2C 控制的设计指南?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安妮

    请参阅 DPHY440数据表的图18。I2C 不通过 DPHY440、它直接从 SOC 进入摄像头。

    只要满足设置/保持时序、DPHY440也不关心操作系统。

    谢谢

    David