This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:外部振荡器要求

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB2036, TUSB8041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/817464/tusb8041-requirement-for-external-oscillator

器件型号:TUSB8041
主题中讨论的其他器件:TUSB2036

您好!

当使用外部时钟振荡器时、我想确认 XI 输入的一些规格。

  1. 该引脚需要1.8V 电压、但没有有关 VIL_max 和 VIH_min 的规格
  2. 可接受的占空比范围
  3. 上升时间和下降时间(10-90%)
  4. 最大输入电流
  5. 最大输入电容
  6. 振荡器输出稳定至 GRST 高电平是否需要任何延迟?

此致、
OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oba、

    1. 可假设1.8V 上的标准+/- 10%范围(1.62V/1.98V)

    2.45% - 55%

    3.5ns   

    不 适用

    5.0.4pF 标称值

    6. 是的,在复位结束前时钟必须保持稳定。   

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答。

    >1.  可假设1.8V 上的标准+/- 10%范围(1.62V/1.98V)

    我还需要 VIL_max 值。 请告诉我吗?

    >6.  是的、时钟必须在复位结束前保持稳定。   

    TUSB2036要求时钟必须稳定60 μ s、然后才能使复位无效。
    TUSB8041是否需要这种时间?

    此致、
    OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oba、

    1. 我误解了你原来的问题。   VIL_max 为0.7V、VIH_min 为1.05V。

    6. 是的、我建议在复位完成前至少有100us 的有效时钟。

    此致、

    JMMN