This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:低功耗模式问题

Guru**** 2772885 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/816132/tusb8041-low-power-mode-question

器件型号:TUSB8041

嗨、大家好

我们的客户发现我们的 TUSB8041A 功率损耗太高。 验证他们的应用是否正确。 其系统板输入为42V、这不是我们的器件输入。 其操作系统为 Android8.1、42V 电源、TUSB8041A 连接到系统的 usb3.0主机、而 TUSB8041A 的四个端口未连接到任何 USB 设备。

        (1)系统运行时:
        如果将与 TUSB8041A 相对应的 usb3.0的系统节点电源/控制设置为自动(允许集线器自动睡眠)、则系统的输入电流约为80mA;
        如果将与 TUSB8041A 相对应的 usb3.0的系统节点电源/控制设置为 ON (不允许集线器自动睡眠)、则系统的输入电流约为100mA。
        根据上述结果、如果设置为自动、则集线器应自动处于休眠状态。
        (2)当系统处于待机状态时:
        当 TUSB8041A 由 V3.3和 V1.1供电时、系统的输入电流约为30mA (系统输入为42V);
        当 TUSB8041A 由 V3.3和 V1.1供电时、系统的输入电流约为27mA (系统输入为42V);

因此、如果我们将其计算为42V、则功率损耗间隙约为126mW。 那么、我们的器件在待机模式下的功率损耗大约为120mW? 您能帮助我们检查原理图、看看我们的系统是否有问题? 我将通过电子邮件向您发送原理图。

谢谢

-彭芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    或者、您能否解释一下如何确保我们进入了低功耗模式?  stsOutputEn 只是一个状态显示、而不是一个使能开关。 因此、我们需要切换到低功耗模式、以及如何进入该模式。  

    谢谢  

    -彭芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pengfei、

    您能否提供系统方框图? 我怀疑集线器没有进入待机模式、因为它仍然连接到主机上行。 如果它看到端接并连接到上游主机、则流耗将不同于没有存在主机且 TUSB8041A 完全断开连接的情况。

    最棒的
    Gerasimos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以通过电子邮件向您发送原理图。  

    我们确实将集线器连接到主机上行。 当我们对其进行测试时、差异仅为3.3Vdd 和1.1Vdd 加电和断电。 集线器已连接到主机上行。 但我们发现、在3.3和1.1加电和断电之间存在3mA 的间隙。 系统的输入为42V。 因此、功率损耗约为126mW。 这是我们的问题、它是否在3.3V 和1.1V 上电时进入待机模式? 如果是、那么在我们关闭3.3V 和1.1V 电源时、为什么会有如此大的间隙?

    那么、如何控制器件完全进入待机模式?

    谢谢

    -彭芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Gera

    请告诉我您的电子邮件地址吗? 或者、您也可以告诉我如何在 inforlink 中搜索您的姓名?
    谢谢

    -彭芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pengfei、

    我知道您已连接到主机。 除非主机处于休眠状态或主机断开连接、否则 TUSB8041A 不会进入任何低功耗模式。 您不能将主机连接到 TUSB8041A、也不能使其处于数据表中指定的任何低功耗模式。 如果您仍想向我发送原理图、请在 E2E 上接受我的友谊请求、并通过直接消息将其发送给我。

    最棒的
    Gerasimos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Gera

    感谢您对我的原理图的评论。 如前所述、功率损耗应为~42mW。 因此、这里应该存在一些问题。 请参阅下面的插头2.0和3.0器件日志文件。 这是否正确? 或者我的设备出现什么问题?

    当集线器插入 USB 设备时、会从日志中调用 HUD_SUSPEND 和 HUD_RESUME 函数、尤其是 USB2.0设备。
    附件是插入 USB2.0设备和插入 usb3.0设备时的内核日志。

    e2e.ti.com/.../plug-2.0-device-log.txte2e.ti.com/.../Plug-3.0-device-log.txt

    谢谢

    -彭芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pengfei、

    您的日志确认了我的假设、即集线器未处于挂起模式、或者至少未处于挂起模式。 上游器件会不断轮询集线器、集线器会在挂起模式和唤醒模式之间切换。 这反映在您的功耗中。 如果集线器未进入暂挂模式且仍处于暂挂模式、则您将无法在暂挂模式下测量功耗。 这似乎是一个软件问题、其中端口上的其中一个位未清除、或者上行端口正在不断轮询集线器并将其唤醒。  

    如果主机处于 S4模式、您可以强制暂停模式、或者如果您断开 VBUS 与集线器的连接以强制与主机断开连接、您应该能够强制断开模式并获得低功耗电流测量。  

    最棒的
    Gerasimos